This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:bq40z60 -关于基于硬件的保护

Guru**** 2812735 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569137/bq40z60-bq40z60---regarding-hardware-based-protections

器件型号:BQ40Z60

《技术参考手册》第2.8节指出、bq40z60提供3种基于硬件的保护-放电过载、充电短路、放电短路。

我的问题如下。

1) 1)为什么这些称为基于硬件的保护?

2) 2)基于硬件和非基于硬件的保护有何区别?

3) 3)放电过载(第2.8.1节)和放电过流(第2.6节)之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于硬件的保护不依赖于与固件的交互。 它们不能被禁用、并且可以对短路负载和过流等电流故障做出非常快速的反应。 您使用固件设置阈值和响应时间、然后这些保护独立于固件工作。 放电过载保护基于硬件、并根据感测电阻两端的压降触发。 放电过流由固件控制、因为固件会监控库仑计数器报告的电流。 通过基于固件的保护功能、您可以更灵活地设置检测阈值和时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我对你的部分答复仍有疑问。

    1."您使用固件设置阈值和响应时间、然后这些保护功能独立于固件工作。"

    由于我们要设置固件中的响应时间和阈值、我们如何才能说保护的作用独立于固件、或者与固件没有交互? 设置参数是否意味着相互作用? 系统仍然必须依赖固件中这些参数中输入的值来提供保护、对吧?

    2."放电过流由固件控制、因为固件会监控库仑计数器报告的电流。"

    归根结底,库仑计数器不是也通过测量感测电阻两端的压降来测量电流? 如果是、则工作原理将与放电过载中的工作原理相同。 如果没有、库仑计数器还如何测量电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您更新基于硬件的参数的参数时。 然后、您必须重置器件以使其生效。 监测计将它们写入 AFE 中的寄存器、并且它们不再与固件交互。

    库仑计数器确实通过测量感应电阻器上的压降来计算库仑和电流。 它在250ms 窗口内累积库仑、然后对其进行转换。 它对其中的四个窗口求平均值、并每1秒更新一次电流。 因此、监测计无法使用该接口对短路负载条件做出足够快的响应、以保护 FET。 硬件接口直接监控感应电阻器上的压降、并可在几微秒内响应以保护 FET。