This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24012:反向电池保护

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589494/bq24012-reverse-battery-protection

器件型号:BQ24012

我使用 BQ24012为 CR18650电池充电。 由于采用了机械设计、用户可以反向连接电池。  

我能否简单地添加肖特基二极管来保护电路免受电池反向电压的影响? (电流限制=~200mA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    二极管可能会阻止反向连接。

    但您需要知道充电器过程基于电池电压、因此您需要确认 OUT 引脚和电池之间没有大压降。