This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:我可以调节当前采样率还是触发当前采样?

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569413/bq27520-g4-can-i-adjust-the-current-sample-rate-or-trigger-a-current-sample

器件型号:BQ27520-G4

我相信样本(电流、电压、温度)是在1秒的计时器上采集的、而时间与我何时进行 I2C 事务没有关系。 是这样吗?

我正在对电池进行脉冲充电、脉冲约为10us、其间具有一些可变死区时间。 我想在我的应用中看到平均电流和高电流。 我可以通过某种方式增加或调整采样频率、还是可以使用外部触发器触发采样?

我的脉冲充电器也以1秒的时间运行、因此即使稍微降低频率也可能比匹配1秒的时间刻度更好、因为如果脉冲发生同步、我最终可能会始终在脉冲之间进行采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    器件的 ADC 是一个积分 ADC 的 Δ-Σ ADC、因此、虽然每1秒报告一次电流、但监测计将能够处理脉冲。 您无法增加1秒的时间刻度。 确保设置 slpwkchg 位、以补偿监测计处于睡眠状态时错过的传递充电数据。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在数据表中、slpwkchg 看起来默认设置为1。 ADC 是运行在8.389MHz 还是32.768kHz 振荡器上? 如果我保持唤醒或处于贪睡模式、而不是让其休眠、您是否希望它对测量精度有所不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于监测计每20秒唤醒一次以进行测量、因此我不希望精度有显著差异。 仅当测量的电流小于睡眠电流时、器件才会进入睡眠状态... 该器件使用两个时钟、即 HFO 和 LFO。 在贪睡模式下、两者都处于打开状态、而 HFO 处于关闭状态、从而降低电量监测计的功耗。