This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36274EVM:LM36274

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589560/lm36274evm-lm36274

器件型号:LM36274EVM
主题中讨论的其他器件:LM36274

我无法启用轻负载 PFM 开关。  
典型负载要求小于8mA/通道、并且需要 PFM 来延长电池寿命。 是否有任何寄存器专门启用自动 PFM/PWM?
您是否建议具有 PFM 功能的另一个部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件不包含 PFM 模式。 但是、它提供以下选项来提高低 LED 电流时的效率:

    通过 I2C 寄存器位设置500kHz 或1MHz 的背光开关频率。 如果最大输出电流较低、您可以选择500kHz 选项来优化效率。

    2.通过 I2C 寄存器进行两种自动频率调整设置。 您可以选择2个 LED 电流阈值、低于这些阈值时、背光升压频率将分别降至500kHz 和250kHz。 您选择的阈值取决于所使用的 LED 配置(灯串数量和每个灯串的 LED 数量)和 背光升压 电感器。 有关  选择这些设置的指南和一些示例、请参阅数据表的第7.3.2.6节。

    这可能是最适合您的应用的器件、尤其是在您使用 LCM 偏置时。

    此致、

    Angelos Tsiros

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Angelo!
    感谢您的回答。
    我可以尝试自动频率调节、听起来很有趣。
    此外、我检查了数据表、它似乎是有限的数据表、没有第7节。
    我可以从何处下载整个数据表?
    再次感谢!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您下载的数据表只是一个简短版本。 要申请完整版、请点击产品文件夹名称、然后点击"特别说明"下的"申请 LM36274"链接。