This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:TLV62130故障

Guru**** 2582135 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569457/tlv62130-tlv62130-failures

器件型号:TLV62130

我在以下电路中使用 TLV62130来在+12V 输入电源下生成+3.3V 电压。 3.3V 时所需的电流约为500mA。 运行几个小时后,我发生了3次 TLV6247故障。 我遵循了印刷电路板散热指南、将底部接地焊盘焊接到 PCB 接地层。

 

电感器 L1是 Bourns SRN8040-2R2Y。 电容器 C19是 Kemet T521V226M025ATE060。

根据数据表、一切看起来都正确。 您是否知道这些部件出现故障的原因?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    您还可以分享您的 TLV62130布局吗? 这是最重要的步骤之一。
    除了输入/输出电容器外、原理图看上去一切正常。 与 DS 第16页一样、建议使用低 ESR/ESL 陶瓷电容器。
    尤其是输入电容器需要提供到 IC 输入的低电感/电阻路径。
    此外、如 DS 中所述、请向 Avin 添加一个额外的0.1uF 电容器。

    谢谢、此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是 PCB 布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    您必须更改布局。
    请按照 DS page 30中的布局建议、为 C20、C19和使用陶瓷电容器。
    您还可以查看以下提供更多详细信息的文章: www.ti.com/.../slyt614.pdf

    更新后的布局准备就绪后、我可以检查它。

    此致、
    Michael