This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:LM3445是否会在输入交流电被相位切断调暗时调暗 LED 亮度?

Guru**** 2587735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3445, LM3409, LM3450, LM3447

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586698/lm3445-will-lm3445-dim-the-led-brightness-when-input-ac-is-dimmed-by-phase-cut

器件型号:LM3445
主题中讨论的其他器件: LM3409LM3450LM3447

我需要一种解决方案来根据相位切断交流线路将 LED 亮度从0更改为100%。 LED 要求为12VDCmax 和2A max 交流线路为85VAC 至265VAC。

LM3445演示板(230VAC、6W- 15W 隔离型反激式 LED 驱动器)是否能够实现这一目标(尽管其额定功率仅为15Wmax)?

LM3450A 评估板可以实现它吗?

LM3445和 LM3450A 的调光功能是否需要 LM3409?

换句话说、如果没有 LM3409、无论交流输入是否相位切断、LM3445或 LM3450A 是否会提供恒定的直流电压和电流?

除了 LM3445、LM3450A、是否还有其他器件可用于实现此目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM3445和 LM3450均可与相位切断调光器搭配使用。 当调光器关闭时、它们将减小 LED 电流。

    难以实现和优化通用输入相位调光。

    LM3445演示板针对更高的电压、更低的电流和更低的输出功率进行了设置。 变压器未设置为低电压、更高的电流、并且由于功率增加、必须针对应用进行设计

    LM3450A 评估板可以更轻松地进行更改、以降低输出电压并提高电流。 反激式已设置为30瓦 LM3409降压转换器必须更改组件、并验证续流二极管可以处理额外的电流和占空比。

    在2安培电流下降至12伏的效率将低于具有较低电流的较高叠加电压。

    LM3445和 LM3450可在没有 LM3409的情况下使用、但会失去两级优势、例如低 LED 电流纹波和线路抑制。

    LM3445和 LM3450具有解码电路、可用于在调光器关闭时降低 LED 电流。

    其他器件、您是否需要隔离式器件? 它是否必须是反激式器件?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。
    我需要隔离式。 它不必是反激式。 效率并不重要。 如果低 LED 电流纹波转化为人眼可见的亮度纹波、则更需要考虑该纹波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    LM3445的设计更加简单、LM3450具有连接 Triac 调光器的许多功能、但最初设计用作两级解决方案。 另一个需要注意的部分是 LM3447。
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我倾向于使用 LM3445、因为它比 LM3450简单、并且支持反相切换、而 LM3447不支持反相切换。
    我正在考虑使用 LM3445评估板作为参考、为 LED 重新设计12VDC/2A。 但是、LM3445评估文档没有计算详细信息。 LM3445 DS 仅提供降压的详细信息。 从何处获取设计帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM3447支持前沿和后沿调光器。

    LM3445最初设计为从谷底填充电路运行的降压转换器。  后来在评估板上进行了隔离式运行。  评估板文档中介绍了磁性元件、可对其进行修改以适用于不同的输出配置。  您的应用具有更高的功率、因此可能需要更大的变压器。  我不确定您是计划设计自己的反激式变压器、还是由 Wurth 这样的公司创建。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只能找到第12节。 变压器设计、它仅显示评估板的规格、而不显示如何设计新设计。

    我从 Mouser 购买了2块评估板(120VFLBK-NOPB)。 它们都不起作用、输出0V、有无负载。 输入为120VAC。 变压器变得很热。

    我计划让第三方制造变压器(Wurth 或其他)。 首先、我需要知道如何设计整个电路以实现可调光12VDC 输出、最大2A

    TI 是否有用于 LM3445 (或类似器件)的设计工具?

    我单击 了 WEBENCHRegistered Designer LM3445链接上的“Open Design”,它不执行任何操作。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM3445最初设计为从谷底填充运行的降压转换器。  其他设计也是从 IT 开发而来、但用作参考设计。  PMP7753是一款接近输出的谷底填充器、但由于稍后会推出反激式 PFC、因此不会有专用设计工具。

    还有其他 IC 展示了反激式变压器的设计、尽管 LM3447是固定频率设计、但它是其中之一。  如果您不熟悉变压器设计和安全要求、Wurth 或其他可能是一个更好的起点。

    评估板应该可以正常工作。  您正在连接到它们的是什么?  您是否以任何方式更改了电路板?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    评估板为 DOA。 我没有以任何方式更改电路板、只插入了120VAC 并使用电压表测量了直流输出。 未连接负载。 我还连接了负载。 问题仍然存在。

    我仅找到了 LM3450的设计电子表格。 这是我设计完整电路所需的最小工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些电路板是电流源、不会调节电压、它们是反激式。  这意味着输出电压将上升、直至找到传导电流的路径。  此设计没有 OVP 电路或电压钳位、因此 D5必须获取满电流、或者反激式钳位 D1根据首先导通的电流进行工作。  这两个器件都无法处理输出功率、这两个器件的 TVSS 额定功率均为1至2瓦、并且可能会因功率耗散而发生短路。  您可以测量输出并查看其是否短路、是否很可能是 D5、如果不是检查 D1。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我施加负载时、负载为150欧姆功率电阻器。 因此最大电流可能仅为~100mA 我当天检查了、其中一个二极管短路了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    输入为120VAC 时、输出电流典型值为365mA。 如果负载电阻器仅承担一部分、则其余电流必须流向可能损坏 D5等组件的其他地方。 负载应串联 LED 或二极管、因为这是一个电流调节器。 此外、负载还必须能够处理 EVM 提供的功率。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    负载是一个电阻器。 因此、它将获取 EVM 推入的任何电流。 在我连接负载电阻之前、EVM 在没有负载的情况下已经无法正常工作。 因此、我认为这里的问题不是负载。 正是在没有负载的情况下、EVM 将会烧坏。 如果是这种情况、那么该设计不是我要寻找的设计。 在实际情况下、交流电很可能会在无负载的情况下导通。
    负载目前不是主要问题。 问题在于我如何获得设计细节和工具来设计符合我要求的电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一些参考

    AN-2150

    LM3447具有用于设计反激式变压器的公式。

    Wurth 也将设计一个。  只需为它们提供输出功率、输出电压/电流。  输入电压和范围、开关频率。  如果您计划使用 LM3445、它将是一种非连续模式功率因数校正反激式。

    设计反激式电源并不重要、需要考虑很多注意事项。

    另随附 LM3447的设计计算器。

    另请注意、LED 驱动器不需要调节电压、许多设计中、LED 是电路板或固定装置的一部分、如果它们发生故障、则永远不会断开连接。

    此致、e2e.ti.com/.../3223.LM3447_5F00_Design_5F00_Tool_5F00_sluc365.xlsx