This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:申请 TPS51200原理图审核

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568799/tps51200-request-tps51200-schematic-review

器件型号:TPS51200

您好!

我是 DDR3终端稳压器的初学者、想尽快让 TI 审查以下原理图。

e2e.ti.com/.../_ACB9F0BD94C6ADCC2800_TI-DDR-Regulator_2900_.pdf

提前感谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TI、
    我仍在等待您的回复。
    是否有人可以查看上述原理图并为我提供答案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    TPS51200是否在此应用中为 DDR 提供 VTT 电源?
    如果是 DDR 应用、TPS51200 REFOUT 引脚应直接连接到 DDD REF 引脚。 REFOUT 引脚和 GND 之间建议使用0.1uF 电容。

    我看到有很多组件连接到 TPS51200 REFOUT 引脚、我不是这些组件的目的。 您能仔细检查一下。
    除此之外、原理图看起来还不错。

    在布局中、至少应将一个10uF 电容靠近 TPS51200 VO 引脚放置。

    谢谢