This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650是否可用于为14.8V 10Ah Lipo 电池充电?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589247/bq24650-can-bq24650-could-be-used-to-charge-14-8v-10ah-lipo-battery

器件型号:BQ24650

您好!

我对 BQ24650有几个问题。

我阅读了 BQ24650的数据表、它支持 Lipo 电池和 MPPT 算法。 我有14.8V 4S 30C 电池、我想用40W 至80W 的太阳能电池板为其充电。 我是否可以使用 BQ24650来实现此目的。我知道必须更改电阻器才能设置 MPPT 电压和充电电流。

 为14.8V 锂聚合物电池充电的最大充电电压和电流是多少?  

BQ24650支持平衡充电? 我不使用平衡充电是否正常?

Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kumar、

    通常、4S 锂聚合物电池的最大充电电压为16.8V。 但您需要检查电池的数据表。
    否 通常、电池的保护器可以进行平衡。

    陈阿伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢