您好!
首先、如果我遇到了错误的论坛、我深表歉意。 这是我的第一篇帖子、我仍然有点不好。
我们将使用 TPS 库中的最新 TPS 驱动程序来驱动 TPS65381。 在我们的应用中,这会导致微处理器上的高负载,我们已跟踪到 tps_driver.c 中的 tps_CheckEnabableAMUXSignalLimits()函数,该函数包括以下忙等待循环:
对于(u32temp = 0U;u32temp < 60000U;u32temp++)
{
}/*
添加一些延迟,以便模拟输出稳定*/
我们知道这是一种通用实现、因此很难提供高效的等待方法(例如使用 FreeRTOS 时的任务睡眠)、我们不介意修改实现以更好地适应我们的环境(如果许可允许)。 您是否可以向我们提供一些有关时间的更具体的信息-您希望在继续执行之前需要等待多长时间? 我们浏览了数据表、但无法找到具体细节。
-Kenneth