This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:TPS70933使能

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589487/tps709-tps70933-enable

器件型号:TPS709

关于使能引脚上的内部齐纳钳位、我对 TPS709数据表中的这个注释有疑问:

 

 

我有一位客户 正在尝试消除使能引脚上的外部齐纳二极管。   它们可以显著限制流入使能端的电流、但设计需要~12V 的最大电压来馈入该节点。   我可以 提供原理图的 sketch、但实际上 工作设计通过1 Mohm 电阻器将流入 ENABLE 引脚的电流限制在12uA。  关键 问题是 、如果电流限制为12uA、它们是否可以依靠 TPS709使能引脚的内部齐纳二极管来钳制该源极电压?  如果12uA 不够低 、那么1.2uA 或120nA 会怎么样?

 

我可以通过电子邮件对此进行更详细的讨论。  请发表评论。

 

谢谢、John Garrett TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    请注意、EN 上的绝对最大电压为7V。 超过此电压将损坏器件。

    由于 TPS709在 EN 上有一个内部上拉电阻器、客户可使用一个开漏 SVS 来监控12V 电压轨。 当12V 电源轨存在时、内部上拉电阻将启用 TPS709、否则 SVS 将禁用 TPS709。

    非常尊重、
    Ryan