This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:BQ77905无法在我的板上工作

Guru**** 2562820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589055/bq77905-bq77905-sames-not-work-on-my-board

器件型号:BQ77905

尊敬的:

我们在使用 BQ77905时遇到了一些问题、原理图放在附件上。

我们使用三个18650、每个都连接4.15V 串行电压。 奇怪的是、AVDD 为2.4V、但 VTB 输出为0、因为我认为它应该与 AVDD 相同。

DSG 输出为11.5V、但 CHG 为0。 总负载电流约为10mA。

我尝试在网站上找到一些文档、但仅找到数据表。  

请在这方面帮助我。

BRS

zhujiangbin

e2e.ti.com/.../BQ77905-question.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、江滨、
    如数据表第8.3.1节所示并如图9所示、对热敏电阻进行温度测量采样。 仅在测量时打开 VTB 以节省电池电量。 它仅在采样期间匹配 AVDD。 数据表未显示时序的详细信息、但如果您使用示波器检查信号、则应看到它每120ms 脉冲大约为80us。 使用仪表、它将测量大约0V
    由于 DSG 为高电平、因此器件正在运行并启用放电。 bq77905无法通信以告知其模式、必须根据观察到的情况确定故障。 请参阅数据表的表5以了解摘要。 由于电池电压为4.15V、并且对于 bq7790500等多个器件、OV 阈值为4.2V、迟滞为100mV。 如果这3个器件中的一个遇到4.2V 以上的电池电压、 它可能会触发 OV 故障、并且 CHG 将不会导通、直到 OV 在电池电压低于约4.1V 的情况下恢复、或者 CHG 将在放电电流足以跳闸状态比较器(典型值-2mV)时导通。 表5中的其他可能是未使用 OTD 或 UTD 的 OTC 或 UTC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、我确实认为它可能处于迟滞区域、因此我检查了几次电池并将 BQ77905替换为其他板。 我不确定当我将电池焊接到电路板上时是否会产生问题。 焊接时可能会很复杂。 如果有可能、芯片在焊接或将电池连接到电路板期间进行一些错误的测量? 例如 OV 等... 然后输入迟滞区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、江滨、
    它可能取决于电池的连接顺序。 数据表第8.4.1.1节指出:"如果任何电池电压高于 OV 迟滞范围时发生器件复位、CHG 驱动器将保持关闭状态、直到满足 OV 恢复条件。"
    由于信号以 VSS 为基准、因此通常建议先连接(电池)。 如果电池从下而上连接、则在连接电源时器件将具有正常电压。 如果连接在下电芯之前与顶部电芯配对、则未连接输入端的单端电容将保持引脚低电平。 该器件可能会检测 OV、UV 和 OW 故障的某种组合。 在4.15V 电压下、UV 和 OW 故障将在连接时清除、但 OV 将保持、直到满足恢复条件。
    我通常听说电池组在中等电压下组装有电池、但在原型设计期间除外。 当然、您需要确定您的情况可能发生的情况。 一些建议可能是调整连接顺序、在组装后加载电池以降低恢复电压、或在连接后将电池组放电至恢复电平。