This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130A:建议输出电压为5V、HS Rdson @ 5V 输入电压

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130A, TPS62130A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569570/tlv62130a-5vout-recommendations-and-hs-rdson-5vin

器件型号:TLV62130A
主题中讨论的其他器件: TPS62130A

尊敬的团队:

请帮我回答以下两个问题吗?

非常感谢!!

  1. TLV62130A 数据表建议最大输出电压为5V、我假设这包括电阻器容差、这意味着5.1V 输出电压(例如)绝对不会对器件造成损害、并且包含在推荐范围内?
  2. TLV62130A 将用于生成5V 输出@ 3A (最大值)、电压范围为8至12V (典型值)。 在某些情况下、产品将由5V 电源供电、而 TLV62130A 将处于100%直流模式。 当输入电压为5V (4.8Vmin)时,我们能否为 HS FET 提供 Rdson 指示? (数据表在6V 输入电压下停止)

祝你度过美好的一天!

此致、

功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不应对高于5V 的输出电压进行编程。 如果、通过容差或其他方式、输出电压最终高于5V、则只要保持绝对最大额定值(例如、对于 VOS 引脚)即可。

    TPS62130A 提供高达6V 的输出电压。 此外、其 D/S 还具有3Vin 时的 Rdson 规格。 您可以对 TLV62130A 使用相同的数字、并进行插值以获得大约5Vin 的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    谢谢!
    Vout 将编程为5.0V、但容差可能会使最终输出电压高于该电压。

    此致、
    功率放大器