This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:过流保护行为

Guru**** 2321120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65094
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588874/tps65094-over-current-protection-behavior

器件型号:TPS65094

TPS650941对每个电源轨都有电流限制、但不确定它仅是电流限制、或者有输出 UVP 来关闭该电源轨或断续电流限制。
您能否详细说明其过流保护行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tiger、

    电流限制本身不具有欠压保护(UVP)功能、但该器件对所有电源轨都进行电源正常监控、因此如果电流限制导致电压下降、则该器件将启动紧急关断、除非电源故障寄存器中屏蔽了电源故障。

    紧急关断后、TPS65094将检查 PMICEN 引脚的状态。 如果为高电平、它将正常开始启动。 上电期间有一个10ms 的电源故障屏蔽。 如果电流限制阻止输出在该10ms 内达到电源正常目标、则该器件将再次紧急关断并重复此操作、直到 PMICEN 不为高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Kevin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于电源正常阈值、它在典型规格中为+/-8%、阈值的容差是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我没有关于此参数的最小值/最大值的任何数据。 在温度/器件变化范围内、它通常为2%、但我们不对其进行规格说明。 因此、一般经验法则是、92%的阈值可能介于90%和94%之间。