This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/EV2300:有关 EV2300和 BQ34z100的请求

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1, BQ35100, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567938/compiler-ev2300-request-about-ev2300-and-bq34z100

器件型号:EV2300

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!


我需要通过 EV2300设备与 gaz 监测计 BQ34Z100通信,我在 Windows 7 64b 笔记本电脑中,因此首先我需要知道我应该安装哪个驱动程序, 其次,由于我正在对 C#中的应用程序进行降级,所以我需要一个 C#或 C++代码,它可以帮助设置和获取电压、电流和温度值,还可以生成.DFI 文件。 这是我的电子邮件地址:ayoub.elgoss@gmail.com
 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayoub、

    以下是用于下载支持 EV2300的64位驱动程序的链接。

    我们没有提供 C 语言代码示例、但开始使用 bq34z1xx (SLUA665)进行生产时、需要使用 VB6代码来导出和导入.DFI 文件。 您可以在 TI 网站上搜索它。

    《使用 I2C 与 bq34110 bq35100和 bq34z100-G1电量监测计系列通信》(SLUA790)文档提供了一些与器件通信的示例。

    请查看这些文档、了解它们是否提供您需要的信息。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    感谢您的详细信息:)

    Ayoub、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、

    我对 BQ 器件的通信协议有另一个问题,所以我的问题是:我们是否可以使用 SMBus 协议来做同样的事情? 我是指从 te BQ 读取值并写入 DFI 文件?

    谢谢、
    Ayoub、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一些较旧的器件支持导出和导入.DFI 或.ROM 格式文件。 这些是 bq20z 和一些 bq30z 器件。 bq40z 器件不支持这些文件格式。 他们使用 Motorola SREC 格式。 您考虑使用哪种 SMBus 监测计?