This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:bq7790503问题

Guru**** 2317430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585996/bq77905-bq7790503-problem

器件型号:BQ77905

我仅在20秒配置中将 bq77905组件焊接到板上、并检查了板。 我遇到了一些问题。  

大部分时间的测试工作正常、但有时两个 FET 之间的电压都会关闭、即使引脚上的电压都正常。 如果我再次打开/关闭电源、系统将开始正常工作。 例如、如果我将系统保持在70V 并将其关闭一段时间、则两个 FET 都将关断并再次打开/关闭系统、从而开启系统。

2.我是否也可以在20s 配置中使用200ohm/0.25W 电阻器电池仿真器? 目前我使用的是1欧姆、因为我还有一个平衡板。 但它的运行是完全独立的。 以下所有电压均不含平衡板、如果仅连接保护器板、则会出现相同的问题。

在欠压测试期间、我注意到的另一件事是、当电池电压低于2.7V/电池时、两个 MOSFET 都会关断。 为什么会这样呢? CHG FET 应保持导通。 还是两者都关断以节省电量、并且在连接充电器时、两者都将再次接通?


a)最顶部的 bq7790503:(引脚1至20的电压)
VDD - 15.7V
AVDD - 2.55V
VC5 - 15.7V
4. VC4 - 12.8V
5. VC3 - 8.74V
6. VC2 - 5.85V
7. VC1 - 2.92V
8. AVSS - 0V
9. SRP - 0V
10. SRN - 0V
11. DSG - 13.6V
12. CHGU - 13.6V
13. CHG -常闭
14. LD - 0V
15、TS - 7.6Hz/1V 峰值电压
16. VTB - 7.6Hz/2.34V Vpeak
17. CCFG - 474.4Hz/384mV 峰值电压
18. CTRC - 0V
19. CTRD - 0V
DVSS - 0V


b)从顶部第二个 bq7790503:(引脚1至20的电压)
VDD - 16.2V
AVDD - 2.59V
VC5 - 16.2V
4. VC4 - 13.2V
5. VC3 - 10.2V
6. VC2 - 6V
7. VC1 - 3.13V
8. AVSS - 0V
9. SRP - 0V
10. SRN - 0V
11. DSG - 12.6V
12. CHGU - 12.6V
13. CHG -常闭
14. LD - 0V
15、TS - 7.6Hz/1V 峰值电压
16.VTB - 7.6Hz/2.3V Vpeak
17. CCFG - 468.4Hz/388mV 峰值电压
18. CTRC - 2.68V
19、CTRD - 2.68V
DVSS - 0V


c)从顶部第三个 bq7790503:(引脚1至20的电压)
VDD - 16.5V
AVDD - 2.5V
VC5 - 16.5V
4. VC4 - 13.5V
5. VC3 - 10.6V
6. VC2 - 7.52V
7. VC1 - 3.2V
8. AVSS - 0V
9. SRP - 0V
10. SRN - 0V
11. DSG - 12.6V
12. CHGU - 12.6V
13. CHG -常闭
14. LD - 0V
15、TS - 7.622Hz/1V Vpeak
16. VTB - 7.64Hz/2.32V Vpeak
17. CCFG - 463Hz/392mV Vpeak
18. CTRC - 2.74V
19、CTRD - 2.74V
DVSS - 0V

d)最低 bq7790503:(引脚1至20的电压)
VDD - 16.3V
AVDD - 2.63V
VC5 - 16.3V
4. VC4 - 13.3V
5. VC3 - 10.3V
6. VC2 -7.4V
7. VC1 - 3.12V
8. AVSS - 0V
9. SRP - 0V
10. SRN - 0V
11. DSG - 12.6V
12. CHGU -常闭
13. CHG - 12.6V
14. LD - 0V
15、TS - 7.7Hz/1.02V Vpeak
16. VTB - 7.7Hz/2.32V Vpeak
17. CCFG - 475.6Hz/400mV 峰值电压
18. CTRC - 2.7V
19、CTRD - 2.7V
DVSS - 0V

放电 FET 上的 VGS 为12.6V、充电 FET 上的 Vgs 为11.65V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!
    电压看起来正常、但需要注意的是、较低3个器件上的 CTRC 和 CTRD 电压必须相对于 VDD、否则它们将处于禁用区域。 当您指示系统已开启且此时存在 FET 栅极电压时。

    它听起来像是随着时间的推移而漂移。 确保电源能够承受负载、检查连接是否松动或焊点不良。 顶部的连接可能与另一个接线柱上的电压最可疑。

    2.是的、200欧姆的电阻分压器应该能够很好地用于'905电路和测量仪表(如果有)。 电流很小。 如果您将平衡电路连接到200欧姆分压器、它可能会对电压产生重大影响。

    2.7V 是器件的欠压阈值(bq7790503)、欠压将仅关断 DSG 输出。 数据表中的表5汇总了故障和 FET 操作。 开路保护会关闭两个 FET、但直到标称值为0.5V。 电流故障或特定温度故障将同时关闭、如表所示。 您可能会确保这些引脚的电压与电路板测试点相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解您对 CTRC 和 CTRD 引脚电压的看法。 我在 CTRC/D 引脚上记录的电压是否不正确?


    我连接了两个 PDF。
    a)两个 FET 均已打开:逐页说明
    通过20个1欧姆电阻器施加到20 Ω 电路板的电压
    在 DSG_MOSFET 和 Bat-的栅极测量的电压。
    3.在 DSG_MOSFET 源极和 Bat-处测得的电压。
    在 CHG_MOSFET 和 Bat-的栅极测量的电压。
    5.在 CHG_MOSFET 源极和 BAT-处测得的电压。
    6. DSG_MOSFET 源极和栅极处测量的电压:12.77V
    7.在 CHG_MOSFET 的源极和栅极测得的电压:11.91V
    8.在最低 bq77905的 DSG 引脚处测得的电压:12.75V
    9.在最低 bq77905的 CHG 引脚处测得的电压:12.74V
    没关系。

    b) DSG FET 关闭/ Chg FET 打开:逐页说明
    通过20个1欧姆电阻器施加到20 Ω 电路板的电压
    在 DSG_MOSFET 和 Bat-的栅极测量的电压。
    3.在 DSG_MOSFET 源极和 Bat-处测得的电压。
    在 CHG_MOSFET 和 Bat-的栅极测量的电压。
    5.在 CHG_MOSFET 源极和 BAT-处测得的电压。 (源极尖峰)
    6. DSG_MOSFET 源极和栅极处测量的电压:0V
    7.在 CHG_MOSFET 源极和栅极处测量的电压:0V
    8.在最低 bq77905的 DSG 引脚处测得的电压:0V
    9.在最低 bq77905的 CHG 引脚处测得的电压:12.46V


    问题是 CHG_MOSFET 源极引脚处出现尖峰?  
    此外、在 CHG_MOSFET 的源极和栅极测量的电压也为0V。 而 bq77905的 CHG 引脚上的电压为高电平。
    这里的问题是什么?
    编辑:每次我通过 CRO 测量时、这些尖峰都会出现、然后放电。
    当我在 CHG_MOSFET 的栅极和源极上使用电压表测量电压时、电压为零。 我之前测量过该电压、并认为 FET 关闭、因为电压表测量的 VGS 为零、而 CRO 显示了一些尖峰。 现在、我不确定我在这里做了什么错误。

    e2e.ti.com/.../both_5F00_fets_5F00_on.pdf

    e2e.ti.com/.../dsg_5F00_off_5F00_chg_5F00_on.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 DSG 关断时、PACK 可自由上升。 如果 CHG 保持导通、CHG 将趋向于将 PACK-偏置到 CHG 电压、除非某些外部负载拉高 PACK-。 在 PACK 上没有拉电流的情况下、栅极-源极电阻器会将充电 FET Vgs 降至0、栅极和源极之间的电压表也会加载栅极-源极并使其读数为0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!
    我没收到您关于 CTRC 和 CTRD 电压的问题。 读取的电压将取决于基准电压。 如果从 VSS 进行测量、您将读取比从 VDD 进行测量大得多的电压、您将需要知道 VDD 电压。 请注意数据表和规格表参考中的图16。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    排名第三的 bq77905及其 DVSS:
    VDD:17.58V
    2. CTRD:15.48伏
    CTRC:15.48V

    Bat-&时的电压:
    放电 FET 的栅极:12.92V
    电荷 FET 的栅极:12.12V

    在这种情况下,CTRD 和 CTRC 引脚上的电压约为2V,小于 VDD。
    但图中显示了打开 FET 的情况、它应该是最小 Vdd+2.2V。
    与顶部和底部 bq77905相差两秒、电压几乎相同。

    在图16中、FET 应关断、但在本例中、FET 导通且系统也正常工作。
    埃克森美孚公司目前正在使用充电器进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!
    您注意到的顶部的第3个电压在 CHG 和 DSG 为高电平时毫无意义。
    另一个需要注意的问题是仪表的输入电阻。 CTRC 和 CTRD 电路是高阻抗电路、标称10M 上拉至上面的 CHGU 和 DSG、大概在这里12V+17.58=29.58。 如果使用10M 米测量部件的 VSS、则会创建一个到 VSS 的分压器、如果上拉电阻器和电表都为10M、则会创建一个分压器、该分压器的电压大约为施加的电压的0.5或14.8V、测量值会稍高一些、 这可能就是它。 要检查、您可以在 DSG 上放置一个仪表、DSG 是一个低阻抗输出、然后在 CTRD 处连接和移除仪表、查看它是否会导致 DSG 变化。 相对于 VDD 测量 CTRC 和 CTRD 可能更好、因为~12V 的分压器应提供~6V 的电压、这仍将高于钳位电压。