This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:是否可以通过 bqStudio 同时与多个 bq34z10g1监测计通信

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569623/bq34z100-g1-is-it-possible-to-communicate-with-multiple-bq34z10g1-gauges-at-the-same-time-over-bqstudio

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我有四节串联的 PBA 电池、并且希望能够在每个电池上放置一个 bq34z100g1电量计。 为了简化数据记录、我希望能够使用 bqStudio 同时记录来自所有四个监测计的数据。 这是可行的吗? 我知道每个监测计具有相同的 I2C 地址(0xAA)、因此我可能需要 I2C 多路复用器、因为这些地址是固定的、无法更改(正确?)。 但是、即使我确实使用了 I2C 多路复用器、是否可以通过 bqStudio 实现此设置? 我认为没有任何方法可以避免使用运行定制软件的外部 MCU。

感谢您的所有帮助、TI E2E。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    无法在器件上更改 I2C 地址、您将无法在 bqStudio 中使用多个器件。 您还需要在每个电池组中添加一个 I2C 隔离器、因为 bq34z100-G1的接地基准将与主机不同。
    Tom