This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512:关于客户规格

Guru**** 2525050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512, TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569577/tps92512-about-customer-specification

器件型号:TPS92512
主题中讨论的其他器件: TPS61500

您好!

我的客户正在寻找 LEDdriver。
客户要求是
-Vin=3.5V 至7V
-Vout=12V
-Iout=0.7A

请告诉我符合上述规格的产品。
我在  TI 网站上找到了 TPS92512。
但是、webench 仿真中的误差。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    根据您的规格、它需要升压转换器而不是降压转换器。
    TPS92512是一款降压转换器、无法为您执行转换。

    请查看 TPS61500等其他升压产品。

    谢谢!