This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找具有特定要求的高 PSRR LDO

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: REG101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589074/look-for-a-high-psrr-ldo-with-specific-requirements

主题中讨论的其他器件:REG101

大家好、我需要一个高 PSRR LDO 来满足特定应用的要求。  

(1)该 LDO 的输入电压 是来自13.56MHz 无线电源线圈的整流电压。 该整流电压约为5.5V。 总电流应高于100mA。

(2)我的目的是 尽可能降低与此整流电压相关的13.56MHZ 噪声/纹波。

(3)由于我的输出电压需要通过电阻分压器进行调节以存档大约5.2V 的输出电压、因此 LDO 必须是可调节的输出电压。

(4)我必须为此 LDO 使用 SOT-23-5、因为 PCB 上的封装无法更改。

您能否为您的 LDO 提供建议?LDO 是采用 SOT-23-5封装的可调节输出电压类型、可用于此5.5V 输入电压、从而尽可能降低13.56MHz 纹波? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yi、

    参数搜索工具在缩小 LDO 搜索范围方面非常有用。 请注意、13.56MHz 远超出 LDO 带宽;因此 LDO 不会对13.56MHz 纹波进行任何滤波。

    www.ti.com/.../linear-regulators-ldo-products.page 输出(&P) 451max=0.1;7.5&p238max=5.5;125&p634max=5;125&p2954=SOT-23&p1498=Catalog

    非常尊重、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢你的建议。 我想知道是否可以使用高输出电容来实现良好的噪声衰减?
    例如、我有一个 PSRR 仅指定为最高1MHz 的 REG101、我是否可以使用高 Cout (例如10uF 或更高)来降低13.56MHz 下的噪声?
    如果您有其他 TI LDO 解决方案或建议、以实现类似功能、请同时提供建议。 我可以自由增大输出电容、但必须使用 SOT-23-5封装将5.5V 输入电压转换为大约5.2V 输出电压。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yi、

    MHz 范围内的频率通常超出 LDO 带宽。 大多数 LDO 带宽大约为100kHz。 可以使用 π 型滤波器等无源组件实现更高频率的滤波。

    非常尊重、
    Ryan