This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有耦合电感器的隔离型反激式控制器

Guru**** 2400395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569635/isolated-flyback-controller-with-coupled-inductor

尊敬的所有人:

TI 是否有一款具有耦合电感器的隔离式直流/直流反激式参考设计,如 Colicraft LPR4012-223D ?

直流/直流的功率小于所需的5W (约为3.5W)

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否为您的规格和要求指定更多详细信息?

    即最小/最大输入电压、输出电压和最大输出负载功率、目标开关频率、隔离要求等?


    通过提供更多信息、我们将能够提出更好的建议。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bernard:

    我对如何设计具有耦合电感器而不是变压器的反激感兴趣。 是否有应用手册如何执行此操作?

    如果使用 PoE、输入电压高达57V、如果不是24V 的最大输入电压

    最大功耗3.5W @ 5V 输出。

    正如我看到的、反激式控制器的开关频率约为250kHz

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于反激式变压器实际上是耦合电感器、而不是传统变压器、因此可以在耦合电感器周围构建反激式功率级-如果1:1匝数比适用于功率级、 如果耦合电感器的 pri 秒隔离足以满足应用需求。

    这一切取决于输入电压范围、输出电压、功率级别等

    您可以在此处搜索所有可用的 TI 参考设计和参考设计:
    www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp

    您可以单击"Search power design by parameters"选项卡、然后输入您的规格/要求以优化结果以查找最匹配项。

    我希望这有助于回答您的问题、如果是、请单击"验证答案"按钮。

    谢谢、
    Bernard