This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843A:什么器件永远不会以100%的占空比运行?

Guru**** 2797275 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2843A, UCC28051, UC2844A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569485/uc2843a-what-device-is-never-operating-at-100-duty

器件型号:UC2843A
主题中讨论的其他器件: UCC28051UC2844A

客户希望使用 UC2843A 等设计一些应用。

他的主要目标是在任何负载条件下都不使用100%占空比运行。

我认为 UC2843A 有可能100%占空比。

因此、客户询问 UC2843A 的控制器发生了什么情况。

哪种器件可运行以保持100%占空比?

UCC28051是相应的吗?

非常感谢您提供的信息、建议使用哪种器件来保持100%的占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshwa - San、

    当您说客户希望避免以100%占空比运行时、他们需要的最大占空比限制是多少?

    此系列中还有2个将占空比限制为最大50%的器件- UC2844A 和 UCC2845A -它们是否适合客户?


    通过调整 RTCT 引脚上的 RC 值、也可以将占空比限制在接近但小于100%的范围内。 内部振荡器产生幅值为1.7V pk-pk 的锯齿波形。 内部放电路径将使用8mA 灌电流使 CT 电容器放电1.7V、因此更大的电容器放电所需的时间更长、并将在下一个周期开始之前设置更长的死区时间。 这允许死区时间变长(通过使用较大的 CT 和较小的 RT)、因此占空比可以限制在接近但小于100%的范围内。

    这些值取决于所需的 Fsw、Dmax 等


    谢谢、
    Bernard