This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:无线电源接收器不工作

Guru**** 2811245 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567434/bq51013b-wireless-power-receiver-is-not-working

器件型号:BQ51013B

您好!

我将 BQ51013B 用于我的大学项目。我在参考设计的帮助下进行了原理图设计、我执行了硬件实现、在将接收器线圈放置在充电器上后没有响应(我使用 Samsung EP-PA510作为充电器、它运行良好) 用于测试。原理图和 PCB 设计随此帖子附。如果实施中出现任何错误、请向我提供指导、并提供合适的故障排除程序。

谢谢你。

此致

Kavindu

e2e.ti.com/.../1057.WPT_2D00_Rx.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看 BQ51013B 页面上的应用手册、并提供一个名为"无线电源接收器的测试和故障排除"的 PDF (或在 此处查找 www.ti.com/.../slua724.pdf)。 具体查看第3页。 这是一个很好的开始位置。

    如果您看看示波器 RECT 引脚上的信号、它看起来是什么样子的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Brad:

    感谢您的说明。我找到了问题、即 BQ51013B 焊接不良。 RX 输出正常(4.9V)、但充电器单元输出偏离(3.9V)。

    谢谢你
    Kavindu