This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088EVM-677:EVM 电路板尺寸

Guru**** 2403425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569456/tps61088evm-677-evm-board-size

器件型号:TPS61088EVM-677

尊敬的先生/女士:

是否可以建议使用 TOS61088EVM-677的电路板尺寸?

是否可以共享 EVM 的光绘文件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 可以与您共享 Gerber 文件。  您能否与我们分享您的详细应用信息、比如哪种产品? 音量? 我的电子邮件地址是 helen-chen@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    感谢您的回复。

    您能不能帮助我们先建议 EVM 的电路板尺寸、因为这是我的客户迫切要求。

    有关项目详细信息、我需要与客户核实、因为这是他们最终客户提供的机密信息。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 大小为:3100mil * 2300mil。

    如果您需要 Gerber、请发送电子邮件给我。