Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, PTD08A210W
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PTD08A210W 主题中讨论的其他器件:UCD9248、
尊敬的所有:
我 遇到 了一个问题:1使用 UCD9248+PTD08A210W 来生成我需要的功率,但当我上电,时、电流非常大,立即切断,我在切断负载,后测量 PTD08A210W 的输出阻抗结果 仅为4Ω,PTD08A210W 受到保护或 损坏?我应该做什么?