This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:通过 I2C 信号和硬件设置启用功能。

Guru**** 2813895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569204/tps65235-enable-function-with-i2c-signal-and-hardware-setting

器件型号:TPS65235

你(们)好  

您可以帮助我澄清使能功能、哪一个应是主要功能?  发送 enable 命令还是硬件使能?  

如果我通过 I2C 发送 enable 命令、能否通过硬件设置更改启用状态?

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Stanley

    否、在 I2C 应用期间、EN 引脚=低电平不能使 LNB 输出被禁用。

    建议阅读数据表第12页中的第7.3.10章"禁用和启用"。
    有2个应用程序:
    1) 1)非 I2C 应用。
    2) I2C 应用。

    谢谢。