This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62097:反馈电压为0.8V 时的输出电压

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62097
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569443/tps62097-vout-at-feedback-voltage-0-8v

器件型号:TPS62097

大家好、

如果 VOUT 设置为0.8V、这是 TPS62097反馈引脚上的基准电压、是否可以将 FB 引脚直接连接到 VOUT 以节省空间?

谢谢、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、要获得0.8Vout、只需将 FB 连接到 Vout、而无需电阻器。