This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:升压模式电流

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61291, TPS610981, TPS610982, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568776/tps61291-boost-mode-current

器件型号:TPS61291
主题中讨论的其他器件: TPS610981TPS610982TPS61021A

您好!

  在升压模式 下、TPS61291 IC 的电源电流为1安、输入为2.4V、输出为3.3伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    TPS61291的开关电流限制为1A。

    您要询问的应用将需要一个具有更高开关电流限制的器件的解决方案。

    我建议查看 TPS610981或 TPS610982。

    我建议您访问其中一个器件的产品页面、并将您的电路要求输入到屏幕右侧的 webench 工具中。 使用此工具、您可以模拟此部件的操作、以测试它是否适用于您的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    TPS61291不支持1A 输出电流。 请查看适合您的应用的 TPS61021A。