This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:调整电流感测输入上的模拟滤波器

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569417/bq27520-g4-adjust-analog-filter-on-current-sense-input

器件型号:BQ27520-G4

电流感测输入端建议的模拟滤波器为100欧姆串联和0.1uF 分流器、这会产生10uS 时间常数低通滤波器。 我的应用会以10uS 脉冲和可变关断时间对电池进行脉冲充电。 我担心、除非我将模拟滤波器调整为具有超过1秒的时间常数、否则我的电流测量值可能与电量监测计的1秒采样时间不准确。

例如、如果我将滤波器组件调整为100kOhm 串联电阻和10uF 分流电阻、会有什么后果吗?

相关:数据表中指定"IO 引脚"的输入泄漏电流为0.3uA -这是否包括 SRP 和 SRN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不建议进行任何更改。 尝试按原样使用 EVM 评估监测计的性能。 根据以前的经验、该监测计处理高脉冲负载的情况非常好。 SRN 和 SRP 引脚是模拟输入引脚。 它们不是 I/O 引脚。
    谢谢
    Onyx