This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29209:即将发布 LFP 版本吗?

Guru**** 2555160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2962, BQ2947, BQ7716, BQ2961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588877/bq29209-is-there-an-lfp-version-on-the-horizon-to-be-released

器件型号:BQ29209
主题中讨论的其他器件:BQ2962BQ2947BQ7716BQ2961

我想在2s 应用中使用它、但电压阈值不太适合锂铁磷酸盐电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    目前、我们没有针对 LFP 的不同器件的计划。 如果您需要不带电池平衡功能的2S OVP 器件、可以找到 bq2947、bq2945xx、bq2961、bq2962或 bq7716、以查看是否有与您所需的 OVP 匹配的器件。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到的一个在某种程度上满足过压保护需求、但不满足欠压或电池平衡的需求。 一般来说、LFP 保护芯片的可用性不高。 LFP 的市场是否如此之小、或者是否安全、没有人因为 LFP 的更高安全性而关心保护?