This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:TPS40057 RILIM 计算

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568166/tps40057-tps40057-rilim-calculation

器件型号:TPS40057

尊敬的所有人:

数据表公式8中的 VOS -20mV 是否为?
(在旧数据表中为-75mV、因此我检查了它。)

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

    此公式的目的是针对所需的最坏情况电流限制进行设计。

    公式(8)中存在 Vos 一词的方式最坏情况是 Vos 值为-20mV。 公式(8)中使用-20mV 的原因在公式(8)上的段落中进行了讨论、其中指出该公式必须使用最坏情况下的 Vos 最大值。

    也就是说、如果您在接近第6页顶部的电气特性表中搜索 Vos、则室温下的典型值为-70mV、并且根据此表的内容、公式(8)附近使用的术语准确地表示整个表征温度范围内的值 最大预期 Vos 为-20mV。

    如果还有其他问题、请告诉我。