This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297+TPS2505发出可闻噪声

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24297, TPS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589496/bq24297-tps2505-making-audible-noise

主题中讨论的其他器件:BQ24297TPS2505

我们将 bq24297组合用作电池供电型手持设备的电源管理器+充电器。

VSYS 驱动(与我们的微控制器并联) tps2505以提供两个具有5V 电压的外部 USB 主机端口。 我们看不到 bq24297或 tps2505的任何故障、因此我们假设电路基本正常。

但该设置会产生可闻噪声。 噪声听起来像是蚊子、可在1 - 5厘米的距离内听到(取决于场景和环境噪声)。

具体 取决于插入的 USB 主机设备。 它还取决于安装的电池或仅充电器。 或无充电器和电池。 插入 tps2505端的某些 USB 设备后、它会改变音调和音调颜色(就像我们可以"听到" USB 协商/枚举)。

但是、如果 USB 端口中没有任何插件、也会有噪声。

在未安装电池且只有 VBUS 电压提供给 bq24297且所有其他一切都关闭的情况下、我们甚至几乎听不到噪声。 声音具有与 LED 闪烁相同的节奏、我们已连接到 STAT 输出。

我们已经按照数据表的建议选择了电感器(对于 tps2505、LPS4018-222MRB 和 对于 bq24297、MDMK20T1R0MM)。 bq24297的输出容量是 ca。 tps2505的每个输出为208µF μ s 和120µF μ s。

还有人可以分享类似的经验? 是否有关于如何跟踪和解决实际问题(电感器? PCB 布局?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikolaus、您好!

    我在这个部分上遇到了一位专家、希望他们能帮助您解决这个问题。 陶瓷电容器可以振铃、您可以在接触电路板的不同部分的同时将频率和振幅与源相关联。

    我从未尝试过这种方法、但如果智能手机麦克风的频谱分析仪应用在调查时能够提供一些客观的测量结果、我也不会感到惊讶。

    此致、
    Rick S.