This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:宽电流范围(20mA 至2A、采用模拟调光)

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589072/tps92691-wide-current-range-20ma-to-2a-with-analog-dimming

器件型号:TPS92691

您好!

我们的客户希望将输出电流设置为20mA (最小值)和2A (最大值)。
为了避免闪烁现象、我想使用模拟调光。
但是、由于 IADJ 范围为140mV 至2.25V、因此我们无法通过模拟调光实现2A (最大值)和20mA (最小值)。
因此、我想设置以下设置来满足这一要求。

RCS = 0.075 Ω、VIADJ = 140mV、ILED 将为133mA、PWM 占空比调光15%。

然后、我有以下问题。

(1) PWM 频率
您能告诉我这种情况下的最大 PWM 频率吗?
为避免闪烁、应将 PWM 调光频率设置为多少?
我想防止电影拍摄受到影响。
当前 fsw 设置为390kHz。

(2)低电压设置下的模拟调光精度
如果 VIADJ 设置为21mV、则 RCS 设置为0.075 Ω 时为20mA。
在本例中、电流精度是多少?


(3)其他方法
如果有的话、您能告诉我更好的方法来满足这一要求吗?


此致、
Ryuji

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji-San、

    您可以调低亮度、但您怀疑精度不是很好。 140mV 规格用于确保您保持在线性范围内。 但是、电流感应电压将为10mV、并且在所有条件下都有大约+/-5mV 的失调电压、因此它可能在+/-50%之间变化。 如果您降低到5mV 电流感应电压、某些电流感应电压可能会进一步变暗、而某些电流感应电压可能会由于偏移而变得更低、精度甚至会变得更差。 根据输入和输出电压、您甚至可能会受到最短导通时间(前沿消隐时间)的限制。

    PWM 调光可能会变低。 通过断开 FET、您可以获得高达约1kHz 的出色线性度、以及高达约10kHz 的出色线性度。 越低、通常越好、只要它足够快、不会干扰视频刷新率。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clint San、您好!

    感谢你的答复。
    是否可以使用 SW 在750m Ω 和75m Ω 之间切换 RCS 的电阻值、以实现这种宽电流范围?
    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji-San、

    是的。 需要针对特定应用对其进行测试、以查看其可调光的范围。 根据开关频率的不同、低端可受最小占空比的限制(Fsw 越低、其可能越暗)。

    此致、

    克林特