This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:TPS62130A 软件频率

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A, TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589312/tps62130a-tps62130a-sw-freq

器件型号:TPS62130A
主题中讨论的其他器件: TPS62130

您好、先生:

我们在新项目中设计了 TPS62130A,并找到了软件频率。 有问题的解决方案、请参阅下文。

我知道、DCS-Control SW 频率 取决于输入电压、输出电压和输出电流。

但我们的输出电压和电感与 DS 不同,因此我无法确定 SW 频率的规格。 TPS62130的性能。

设计规格:

12V 至2.1V/1.5A 2.5MHz (测量值2.2MHz)

12V 至1.2V/2A 2.5MHz   (测量值1.84MHz)

如何确认测得的 SW 频率。 值正确。