This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:开始构建

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24253, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588964/bq24253-starting-to-build

器件型号:BQ24253
主题中讨论的其他器件: BQ25895

你好!

我正在尝试构建移动电源、这些是我的规格:

  • 5 ~ 5.1V/2A 输出
  • 独立(无 I2C 通信)-只需通电即可运行
  • 充电状态
  • 电池充电@ 4.2V 且>= 1.5A

我的问题是 、BQ24253是我需要什么才能开始使用的吗? 我已经浏览过数据表、它看起来非常适合我要实现的目标、我只想了解一些使用此 IC 的用户的想法。

如果没有、您能否推荐符合我标准的其他人?

提前感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oginne、

    是否计划添加单独的升压转换器 IC 以生成5-5.1V/2A 输出? 在 NOT 中、您可能会考虑 bq25895。 它专为移动电源应用而设计、与 bq24253不同、它具有集成的 OTG 升压模式。 如果默认设置可接受、则无需通过 I2C 与 bq25895通信。 您可以使用 ILIM 引脚限制充电器的输入电流、从而降低2A 的默认充电电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我感谢你的答复。 感谢您指出 BQ25895是一款更出色的 IC、符合我的要求。

    当我查看 WEBENCH 设计建议时、我们将在 PMID 引脚处提供5V/3.1A 电源、对吧? 深入了解一下、我是否需要添加更多元件才能在 PMID 引脚上获得5V/3.1A 输出、或者我只需组装所述的器件即可获得结果? (当然、这会对 OTG 引脚施加低电平信号)。

    谢谢、

    奥金讷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥金讷、

    如果 您使用   数据表中推荐的应用图组件(包括从 SW 到 PMID 的肖特基二极管)、则应该能够达到3.1A。  请确保电池到 BAT 引脚的电阻尽可能低、以便电池电流产生的压降不会将 BAT 引脚上的电压降低到低于最小工作电压。