This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:原理图检查请求

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568250/bq24295-schematic-check-request

器件型号:BQ24295

您好!

将使充电器板如附件所示。

您能否检查是否有缺失或需要修改?

此致、

Nicky

e2e.ti.com/.../CHARGER_5F00_BQ24295.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Nicky、

    在查看原理图后、只需执行以下几项操作:

    1) 1) C14 -我们通常建议 PMID 引脚上的最小电流约为20uF。 现在您有4.7 μ F 的电容。

    2) 2)我假设 PVDD_LDO2在屏幕外的某个位置、并由提供的原理图外部的器件适当供电。

    3) 3)请注意、ILIM 电流是最坏情况。 DPDM 检测很可能会将 ILIM 电流值(存储器中)设置为较低的值。

    4) 4)您能否解释 D+/D-引脚上的上拉电阻器(R276、R277)? 如果将使用检测功能、我们通常不建议在这些线路上进行上拉。 这可能会影响 USB 检测。

    5) 5)在这个 TI 主持的论坛上、我无法与 Maxim 器件系统连接进行交谈、因此我只需与他们澄清一下即可确保设计正确。


    除此之外、我无法确定任何其他可能的问题。


    希望这对您有所帮助!

    此致、
    Joel H