This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54620:电感器器件选择

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589385/webench-tools-tps54620-inductor-part-selection

器件型号:TPS54620

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用 Webench 创建了一个设计、首先我选择了开关频率200kHz、它建议电感器值4.5uH (最小值)至5.5uH (最大值)、  

我可以编辑4.5uH 至1uH 的较低值、并在设计中使用1uH 部件、它更新了提供具有类似特性的设计文件的值。

问题:-

1.是否可以使用 小于推荐值的电感器值?

2.当我将电感值更小时、为什么工具没有给出错误消息或 根据新电感值重新计算设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一般来说、较低值的电感器将提供较高的峰间交流纹波电流。 Webench 设计的纹波电流可能为相对于指定输出电流的20%至30%。 将电感器从4.5uH 降低到1uH 将使纹波增加4.5倍。 这可能是您接受的、也可能是您不接受的。 RMS 损耗和峰值开关电流将高得多。 如果您可以发布所有 Webench 输入、我可以尝试重新创建它。