This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843A:超低占空比和上升放大器;下降时间

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2843, LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589061/uc2843a-ultra-low-duty-cycle-and-rise--fall-times

器件型号:UC2843A
主题中讨论的其他器件:UC2843LMG5200

大家好、

我正在开发可调(0 - 60VDC、步长为0.1VDC)离线 SMPS。 拓扑为2-SW 正向拓扑、我计划使用 UC2843作为控制器。

由于输出是可调的、并且最小输出电压为0.1VDC、因此最小占空比将小于%0.1 (根据 NP/NS = VI x D 计算得出)。 因此最小脉冲宽度将小于10ns!

根据数据表、输出部分的上升和下降时间被给出为50ns 典型值和150ns 最大值。 对于10ns 的脉冲宽度、栅极驱动信号将为三角形(当然、振幅也会较小)、 因此我认为无法正确驱动 MOSFET。 我是对的吗?

我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rohat、

    感谢您关注 UC2843。 您的应用具有非常苛刻的占空比范围、我认为 UC2843无法满足您的要求。 我想你已经看到了占空比以及上升和下降时间方面的挑战。

    两级方法可以提供更好的性能、 在单级交流/直流输出端使用降压转换器来降低输出电压将为您提供更大的占空比范围、但在占空比小于5%时、您可能仍难以获得良好的输出电压纹波和调节性能。 如果您可以在较低的开关频率下进行开关、则时间延迟对最小占空比的影响会更小。

    LMG5200 EVM 是一款48V 至1V 降压级、可在低占空比下运行、您可能不需要效率或高开关频率、但控制器可能适合您的应用。

    此致

    Peter