This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:BQ24160 USB 检测和需要与 PC 进行 USB 通信的 MCU

Guru**** 2507375 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160, BQ25895M, TS3USB221A, BQ25895, BQ24392, BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566765/bq24160-bq24160-usb-detection-and-mcu-which-requires-usb-communication-to-pc

器件型号:BQ24160
主题中讨论的其他器件: BQ25895MTS3USB221ABQ25895BQ24392BQ24072T

您好!

我在实现中遇到了一些问题、其中包括连接到 PC/MAC 时将进行通信的音频 MCU。

问题是音频 MCU 有两个过程(过程1仅在电池上运行、而过程2仅在 USB 上运行)、并且没有正确的 USB 检测、 (它必须在 USB 和电池之间切换的唯一检测是 USB 5V 检测、但它确实具有枚举功能)。

出现的问题是、音频 MCU 检测到5V 电源并立即切换到处理2、即使它是专用充电器、但我希望音频 MCU 在专用充电期间继续处理1、并且仅在检测到 PC/MAC 时才转到处理2。

这就是我使用 BQ24160进行 USB 检测的原因、但我想知道另一个 PHY/USB 音频 MCU 是否可以连接到数据线路、而它也连接到 BQ24160进行 USB 检测。

如果是、我们需要在硬件或编程方面采取额外的预防措施吗?  

我附加了一个简单的方框图、以帮助理解这个想法。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mo、

    关于共享数据线、我认为这可能会影响充电器在 USB 电源上运行时的 DPDM 检测(根据 USB BC1.2)。

    我建议使用 bq25895M 之类的器件(请注意:此器件的默认电池稳压电压为4.352V。 只需注意您的电池规格并更改 VREG 位以匹配即可运行 D+D-检测、并且包含一个 DSEL 引脚、该引脚可连接到 TS3USB221A 等 USB 多路复用器/开关的 SEL 引脚。 这使得器件能够在检测到非 DCP 时将数据线释放到您的音频 MCU。

    只有非 DCP 端口类型(SDP、CDP)才会向您释放数据线路。 但是、我认为一个问题是您的音频 MCU 在检测到5V USB 时自动切换、即连接任何 USB 端口时。

    您是否有其他方法可以检测通过 MCU 进行的有效数据通信?


    此致、
    Joel H

    编辑:将 bq25895更改为 bq25895M

    EDIT2:有关默认 VREG 的注释

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    我可以看到控制切换的唯一方法是、有一个引脚仅在 SDP 和 CDP 处于活动状态时激活、因此当拉动该引脚时、锁定音频 MCU 5V USB 电源的 SPST 开关激活。

    我正在考虑另一种可降低 BOM 成本的方案、因为使用 BQ24160的最初原因是将其与 BQ27530-G1的电量监测计进行菊链式连接、而使用仅硬件 选项、 使用 带直通的 BQ24392检测开关 和 带 BQ27421电量监测计的 BQ24072T 充电器。

    但对于充电器 BQ24072T 及其稳压电压有问题、此处提供了该问题的链接。

    e2e.ti.com/.../567808

    我想您已经回答 了这个问题、谢谢、对于您提到的另一个芯片、如果我将 SEL 引脚连接到 SPST 开关控制、它应该可以解决电源开关过压问题。

    此外、如果 您能为我提供其他充电 IC 问题的答案、我会非常高兴、我已附上 URL 链接。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mo、

    我只想将我的建议从 bq25895稍微更改为 bq25895M。

    我将查看您的其他帖子、或至少在我们团队中找到具有特定充电器更多经验的人。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您 Joel