This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87381P:封装尺寸

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568515/csd87381p-package-size

器件型号:CSD87381P

您好!

您能告诉我遵循 A、B、C、D 的长度是多少、以供我们参考吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、  

    我已联系我们的封装工程师。 我很快会回来的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    A=0.494毫米
    D=0.412毫米
    B=1.188毫米
    C=0.219毫米

    标称尺寸
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barr-San、

    这些长度之和为2.725mm、如下所示。
    →0.494mm+0.412mmx2+1.188mm +0.219mm=2.725mm
    我认为该值应超过最小长度(=2.90mm)。
    这些值是否正确?

    此致、
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuramochi-San、
    否、因为2.9至3.1长度还包括扩展夹、这不包括在您请求的 A、B、C 和 D 尺寸中。