This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61160:TPS61160使用3.3Vin 驱动1个 LED (__LW_AT__Vf=3.3V)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589124/tps61160-tps61160-drive-1-led-vf-3-3v-with-3-3vin

器件型号:TPS61160

大家好、

您是否会建议 TPS61160是否能够驱动1.85'面板背光、此背光在锂离子电池 电源上只有1个 LED、 低至3.3V 输入电压? 谢谢。

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    如果您在输入电压为3.3V 时驱动输出3.3V、请考虑续流二极管 FV、实际输出电压约为3.6V、占空比非常小。 LED 将亮起、但器件进入跳跃模式。 当您变暗时、输出电流不再进行调节、因为电感器将保持恒定导通。 恐怕不建议使用此应用程序。

    此致
    Caryss