This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138FW-PFC:UCD3138FW-PFC

Guru**** 2405775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567397/ucd3138fw-pfc-ucd3138fw-pfc

器件型号:UCD3138FW-PFC

大家好、

我们将通过 Fusion Power Designer 2.0.50对 PFC 升压转换器的电流补偿器进行调优。 我们在尝试导入两个或多个不同的补偿器时遇到了问题。 该软件不允许为不同的电压保持值设置不同的系数和 α 值。 有问题的部件如下所示(黄色部件)。 谢谢。

此致
Alican

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用的是我们的标准 PFC 代码、则不想修改该屏幕。  标准固件将使用低于160 RMS 输入的 A 系数和上述 B 系数。  要处理此问题、请转到主设计屏幕。  在设置 a 上输入低线系数、然后选择设置 b 并输入高线滤波器系数。

    下面是单击选择 A 和 B 的列表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到您发送的列表。 可以再次发送吗? 感谢你的帮助

    此致
    Alican
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。