This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:系统过压

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588772/bq24190-system-over-voltage

器件型号:BQ24190

你好

我的客户选择了 bq24190。

他们现在正在设计软件、 并通过 MCU 监控 STAT 引脚。

总之、他们对充电暂停/ STAT 1Hz 闪烁有疑问。

我想在另一篇文章中有人可能有相同的问题、但请允许我提出问题

在 bq24190数据表中,我们可以看到以下 内容。

>9.3.5.3.2系统过压保护(SYSOVP)充电器件监控 SYS 上的电压。 当检测到系统过压时,转换器将停止运行,以保护>连接到 SYS 的组件免受高电压损坏。

 

Q1 我们能否在 寄存器中找到 SYSVOVP 的发生频率? (什么寄存器?)

我们认为 REG09可以监控输入过压、但 SYSOVP 不能是任何器件...

 

Q2 系统过压的标准是什么? (笑声) 我无法从数据表中找到。

 

谨致问候

感谢您的合作。

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanji、

    问题1. 没有用于报告 SYSOVP 事件的特定寄存器。 但是、您可以从其他各种寄存器推断它、例如报告充电器是否"未充电"、充电器是否处于 SYSMIN 调节状态以及是否发生 BATOVP 事件的寄存器。 这些将是寄存器 REG08和 REG09。

    问题2. 为此、我将在 这里向您推荐 Stephen 对一个非常相似的充电器的回答。同样、这也未在我们的数据表或 EC 表中明确说明。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel Hernandez 先生

    感谢您的回答、这是有用的信息。

    再次感谢你