This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5971:TLC5971电压合规性

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587745/tlc5971-tlc5971-voltage-compliance

器件型号:TLC5971

大家好、

我计划将 TLC5971与一系列由24V 电源供电的 LED 配合使用、因为在此应用中没有其他选项。 (24V -> 7个 LED 灯串-> TLC5971输入)
由于 LED 将需要大约2.5V 的电压来启动电导、因此 TLC 的输出绝不会超过6、5V。

在应用程序中是否有类似问题的经验、或者是否可以正常工作? )
我不能承受这个项目出错了、所以这次我只想安全地玩游戏。

对一些仅符合7V 标准的 WORLDSEMI 芯片也做了同样的操作、没有问题、但该产品必须更小、TLC5971似乎是可能的最小解决方案。

大家好

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    此应用程序存在以下风险:  

    OUTPUTn 可承受的最大电压为18V、因此如果 LED 短路、24V 将对输出施加压力并可能损坏芯片。

    此致、

    Kenneth