This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq2084-V143:CEDV 数据收集说明

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566119/bq2084-v143-cedv-data-collection-clarification

器件型号:bq2084-V143
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

http://www.ti.com/lit/ug/sluub45a/sluub45a.pdf 提供了有关收集数据以计算 bq2084的 CEDV 系数的指导。 请阐明以下内容:

我们 有 一串由2节电池(8.4V)组成的电池、CellTermV 是指串电压还是电池电压? (在本例中、一些示例数据显示串电压终止于3000mV)

2.为收集数据,应将灯串放电至多低的电压(V/电池)?

3.数据收集应使用什么时间间隔范围(每4秒1个数据点?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、您好、很抱歉、我们的回答很晚。
    它指的是电池端接电压。
    2.典型值为3000mV,因为您不想将电池放电至低于系统关断电压。
    3. bqStudio 将扫描并记录用户选择的所有寄存器、即使在用户选择1秒时间间隔时扫描和记录所选电阻器所需的时间超过1秒、 即、优先级是扫描并记录所有选定的电阻器、然后记录到所选的数据记录时间间隔。
    最棒的
    Haidar