This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175EVM:LM5175升压模式 BOOT1充电

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569184/lm5175evm-lm5175-boost-mode-boot1-charge

器件型号:LM5175EVM
主题中讨论的其他器件:LM5175

我正在使用 LM5175控制器设计40W 降压/升压转换器。

输入电压范围为9.6V-15V、输出必须为48V、因此仅控制器在升压模式下工作。在该模式下、 HDRV1开关必须始终导通、但我不能真正理解 CBO1是如何充电的、因为 SW1引脚始终高于 VCC、自举二极管反向极化。

另一个问题是、由于它只在升压模式下工作、我是否可以消除 LDRV1? 它能正常工作。 HDRV2呢? 我可以替换为肖特基二极管吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在升压模式下、HDRV1电源(BOOST1)从 BOOST2引脚内部充电、该引脚电势较高。

    我们不建议消除 LDRV1   、因为在启动和过载情况下、转换器确实需要在降压模式下工作。

    希望这对您有所帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、对于高 VOUT、我们建议在 CBOOT2 (BOOT2至 SW2)上使用8.2V 齐纳二极管、并将~2k 电阻器与 VISNS 和 VOSNS 串联。

    此致