This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895不能使用7V 输入充电

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568371/bq25895-bq25895-cannot-be-charged-with-7v-input

器件型号:BQ25895

大家好、

我的客户现在正在使用 BQ25895。 原理图如下。  当我们将 Vbus 设置为5V 时、电池可以充电。 当我们将 Vbus 电压更改为高于7V 时、LED 熄灭、电池无法充电。

谢谢你。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    几个问题:

    • 您能否共享测试设置(VBAT、IBAT、ISYS、输入电流限制、VINDPM 设置)?
    • 您能否在7V VBUS 测试期间共享寄存器内容? 在测试期间查找任何触发的故障。
    • 增大 VBUS 时是否也修改了 VINDPM 阈值?
    • 我假设 VSOLAR 是7V 输入、该输入的电流额定值是多少? 该器件可能会进入 INDPM 并必须降低充电电流以使系统保持运行。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查以下注册表:

    寄存器、用于5.4V 输入。 它运行良好。

    7.7v 输入的寄存器。 无法充电。

    我已检查寄存器、7.4v 输入无法为电池充电。

    我已经检查了该寄存器的信息。 寄存器设置似乎没有大问题。 请帮我检查一下并给我一些建议吗? 谢谢你。

    BR

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    根据连接7V 电源时的寄存器值、内部 BATFET (Q4)关闭;请参阅寄存器0x09[5]。 如果 Q4关断、则没有对电池进行充电或放电的路径。 如果 Q4未通过 I2C 关断、则会导致 Q4关断、测试期间可能出现 OCP 情况、请验证这一点。

    在这两组寄存器值上、VBUS 的状态都是"无输入"、REG0x0B[7:5]。 您能否验证这是否是 I2C 读取或测试设置上的错误?

    此外、客户尝试使用15W 输入以5A 电流充电。 这将使器件进入 VINDPM。 我建议在使用5V 电源时降低充电电流。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    输入7V 时、我也让客户写入0x09寄存器值->0x44。 但当读取该值时、它再次变为0x64。

    测试期间 OCP 条件的含义是什么? 如何解决?

    谢谢你。

    BR

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    OCP 是指系统过流保护。

    7V 输入是否是太阳能电池板的输入? 如果是、它可以提供什么电流以及系统电流是多少?

    我想、如果器件进入 DPM 并且有一个来自电池的高瞬态电流通过 BATFET、迫使它关闭。

    您是否有任何启动序列波形、包括系统负载和输入电压/电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入7V 不是太阳能电池板。 它可以提供系统电流。

    我不知道为什么器件会转至 DPM。 这里不应出现高瞬态电流、如果是、5V 条件也不会很好地工作。

    稍后将向您发送波形。

    谢谢你。

    BR

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    客户取出电池后即可启动 BQ 转换器。 然后插入电池、系统可以正常工作。 但当输入为7V 时、转换器无法从电池启动。 但可以在5V 输入时启动。 请帮我检查原因。

    谢谢你。
    BR
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我们需要隔离导致 BATFET 关闭的原因。 两个电源是同时插入还是仅插入7V? 系统电流是多少?

    您能否在仅插入7V 电源时验证以下内容。

    • REGN 的电压
    • PMID 上的电压
    • SYS 上的电压和电流
    • BAT 的电压和电流
    • STAT 的状态(闪烁等)

    插入7V 电源时、请分享 SYS 启动的波形。 也可以查找来自电池的任何高瞬态。

    [引用用户="Frank Xia">我不知道器件为什么要转至 DPM。 此处不应存在高瞬态电流、如果是、5V 条件也将无法正常工作。[/quot]

    在5V 运行期间、根据提供的寄存器内容、器件处于 VINDPM 状态。

    当改变 VBUS 电压时、VINDPM 阈值也应该被改变。 它们是否在插入7V 源之前写入"FORCE_VINDPM"位并修改阈值?

    谢谢。