This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9244:UCD9244 + TMS320C6678:CVDD 电源轨偶尔出现上电故障

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9244, TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568965/ucd9244-ucd9244-tms320c6678-occasional-power-up-failure-with-cvdd-rail

器件型号:UCD9244
Thread 中讨论的其他器件: TMS320C6678

我们正在对我们的 TMS320C6678设计进行电源周期可靠性测试、该设计使用 UCD9244控制器来启动 CVDD、1.0V、1.8V 和1.5V (根据 TMS320C6678文档可接受的一个加电序列顺序)。  在大约5000个电源周期内、我们可以看到 DSP 无法引导的5-10个周期。  我们已跟踪 CVDD 轨未出现、并且无法确定导致问题的原因。  当问题发生时、CVDD 反复尝试出现、但从未出现过。  但是、1.0V 成功、这违反了上电序列。

我随附了我们的 XML 文件、一些示波器截图以及一些在故障发生时从 TI Fusion Digital Power Designer 工具获取的屏幕截图。

这是一个非常边缘的情况。  我们已经看到、在室温下、这三个电路板中的一个电路板上的 XML 文件失败。  当两个"正常"电路板在功率循环期间的-40至+85C 温度曲线上运行时、它们不会在6000个功率循环中仅引导5个。  此处的捕获来自三个电路板中最有问题的电路板。

UCD9244是否存在已知错误?  我们的行为是否有问题? 感谢您就我们的问题提供任何见解。

e2e.ti.com/.../UCD9244_5F00_REV_5F00_B_5F00_fault_5F00_mod.xml

以无限包络显示、以显示 CVDD 尝试斜升的过程不一致:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在示波器捕获中、通道为:

    通道1:电路板+5V 输入(由 UCD9244监控)
    通道2:+3.3V (为 UCD9244供电、由+5V 输入生成)
    通道3:CVDD (UCD9244的输出;TMS320C6678的内核电源轨和上电序列中的第一个电源轨)
    通道4:+1.0V (UCD9244的输出;TMS320C6678的1.0V 电源轨和上电序列中的第二个电源轨)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 GUI 界面、它看起来像过流。 我已经调整了 CVDD1电源轨的补偿。 请尝试附加的项目文件。

    此致、

    Zhiyuan

    e2e.ti.com/.../6866.UCD9244_5F00_REV_5F00_B_5F00_fault_5F00_mod.xml