This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:我们能否设计出可以使用充电器或 USB 输入源的应用?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588840/bq24192-can-we-design-the-application-that-can-use-either-charger-or-usb-source-for-input

器件型号:BQ24192
主题中讨论的其他器件:BQ24190

尊敬的 TI:

我从数据表中读出、我们需要配置 PSEL 和 OTG 引脚以选择输入电流。

这是否意味着、如果我为适配器充电器配置 PSEL 和 OTG 引脚、那么它不能与 USB 源一起使用?

我想知道 PSEL 和 OTG 是否可以在插入电源时检测到充电电源、而不用考虑适配器充电器或 USB。

请帮助我完成此操作。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Thanh、

    对于较高的适配器输入电流、将 PSEL 和 OTG 设置为固定设置并不意味着您无法使用 USB 源。 但是、USB 规格源确实具有某些电流限制和电压阈值、它们必须在端口"超出规格"之前满足这些限制和阈值。 我们的充电器具有 VINDPM 限制、可防止输入源降至低于特定阈值、这有助于防止 USB 端口崩溃。

    关于您的主要问题、PSEL 和 OTG 引脚未检测输入源的类型。 这意味着该器件将拉取电流、直到输入电压降至 VINDPM 阈值或达到输入电流限值(以先达到的为准)。

    我建议查看我们的一款具有 D+/D-检测功能的充电器、例如 bq24190、它与输入检测功能是同一部件。


    希望这对您有所帮助!

    此致、
    Joel H