This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD88537ND:CSD88537ND 疑问

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD88537ND

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569165/csd88537nd-csd88537nd-doubts

器件型号:CSD88537ND

尊敬的社区:

我大致了解 MOSFET 的工作原理、但我对此有疑问、假设 我有 CSD88537ND  

现在、我进行以下连接

1.将引脚8 (D1)连接到+24V  
2.将引脚2 (G1)连接到可为逻辑高电平提供5V 和20mA 电流的 MCU
3.将引脚1 (S1)连接到汽车的浮动电线  

这是我想要实现的目标  

1、如果我从 MCU 引脚提供5V 和30mA 的逻辑高电平、则将汽车的悬空线拉至+24V
2.如果 我从 MCU 引脚(在本例中 D1连接到 GND )提供逻辑低电平,则将汽车的浮动导线拉至 GND

以上内容是否可行? 我对该 MOSFET 工作原理的理解是否正确?

如果不是,您可以建议使用不同的 MOSFET 吗? 我只需要通过 MOSFET 将汽车的浮动导线从 MCU 上拉至 VCC 或 GND!!
我的 MOSFET 应该能够处理100A 的脉冲电流和大约20A 的连续电流(+或-正常)

此致

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shashankk、

    您的帖子已移至 NexFET 功率 MOSFET 论坛、以获得更好的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NexFET 社区:

    请就此向我提供帮助

    此致

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashank,
    MOSFET 的栅源电压决定了 MOSFET 是导通还是关断。

    因此、如果源极浮动、就不需要说栅源极电压是多少。 源极需要接地、或与栅极相关的一些稳定电压轨、以便导通 MOSFET。

    假设您确实打开 FET、源极引脚不会上升至 VDS (24V 电压轨)、而是 FET 上的压降会下降(下拉24V)或如果维持24V 电压、 FET 已完全导通、它将通过 FET 推送大量电流、这将比器件消耗的功率大得多、FET 将短路。

    最后、我要指出、该器件不是逻辑电平、因此我们不建议使用小于6V 的栅源极电压来驱动它。