This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/BQ34Z110:I'm 使用 BQ34Z110、我已有资格使用 BQ34Z110。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588789/starterware-bq34z110-i-m-using-the-bq34z110-i-have-questoin-about-to-use-bq34z110

器件型号:BQ34Z110
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

工具/软件:Starterware

大家好、我叫 Denis Jeong。

我已经准备好使用 BQ34Z110。

我想测量电池类型的 LiFePO4到 BQ34Z110。

但我认为、当我使用 BQ34Z110时、这可能是不可能的。

因此、我将测量铅酸的电池状态。

使用 BQ34Z100时、能否通过电池管理 IC 测量 LiFePO4电池的状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    BQ34z110是一种较旧的设计、只能支持铅酸化学物质。 但 BQ34z100可支持各种化学类型、包括 LiFePO4。

    希望这对您有所帮助、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复