This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV431A:镀 PB 选项

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588661/lmv431a-pb-plated-option

器件型号:LMV431A
主题中讨论的其他器件:LMV431

您好!

我在 需要降低锡须的应用中使用器件型号 LMV431AIM5。

封装附录第1页上的数据表 ti.com/lit/ds/symlink/lmv431.pdf 显示、对于可能的非 RoHS 封装、有一个选项(虽然不推荐用于新设计)。 TI 的任何人能否告诉我、是否有获得镀铅器件版本的选项?

它可以是 Sn-Pb 镀层、仅含至少4-5%的铅。

此致、

Daniel  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如您所述、LMV431AIM5是 Sn-Pb 镀层选项、虽然处于"不推荐用于新设计"状态、但仍可在回复之日订购。

    我们的"材料成分搜索工具"将为您提供有关材料成分的详细信息、包括给定可订购器件型号(如 LMV431AIM5)的"框架镀层" –  由于 LMV431AIM5的材料成分结果 表明其引线框架镀层为 Sn-Pb 镀层、含37%铅 (和其他有色金属)。

    如果您的首选授权经销商目前 没有 LMV431AIM5库存、您可以要求他们联系德州仪器来满足您的生产需求。